This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650和 MOSFET 损坏

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253872/bq24650-bq24650-and-mosfet-damage

器件型号:BQ24650

尊敬的先生:  

我目前正在进行两个项目、其中涉及使用1个 BQ24650和2个 BQ24650、但我遇到了一些与芯片损坏相关的问题。 我附上了原理图和布局供您参考、如果您就我应该测量的任何具体点提出建议、我将不胜感激。 感谢您的帮助 
当电池电量几乎耗尽时、例如电池终端的电压为2V、并且电池已插入系统时、就会出现该问题。 此时、Bq1234和 MOSFET 都容易损坏。 两个电路板都存在类似的问题。 

请找到我在链接中放置的文件。

https://drive.google.com/drive/folders/1dZuxmP8j4lEjSNS_bLS8JcXuz7p_POJb?usp=drive_link

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我无法访问 google 驱动器。  您是否可以发布原理图和布局的 PDF?

    关于测试什么、您是否可以使用示波器来监测插入时的 SRN、FB 和 PH 引脚?  连接面板时是否热插拔电池?

    此致、

    杰夫