请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS59641 您好!
我已将 TPS59641 IMVP-7稳压器与 Intel Atom E-3826连接、以提供内核和非内核电源。
我们知道、SoC 将使用其 SVID 接口来设置 VID 电压。 对于该操作、是否需要知道稳压器的地址? 如果是、那么相同的 SVID 地址是什么?
我搜索了稳压器和 SoC 的数据表、但找不到有关地址的任何信息。
请告知我们、我们已发布光绘文件。 在电路板启动时、此信息可能有用。
谢谢!
R·库马