This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:如何管理开关组件的温度? (TPS54560DDA)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252530/tps54560-how-to-manage-the-temperature-of-the-switching-components-tps54560dda

器件型号:TPS54560

您好、我当前正在使用 TPS54560DDA 我的输出消耗大约为~4A (平均)至~4.4A (峰值)的电流。 目前、在开关输出端、我的环流二极管和功率电感在应力状态(最大负载条件)下经历了分别为78度和65度的高温。

我想知道在压力状态下、是否有可能将这些温度降至50摄氏度及以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    请提供应用原理图以及环流二极管和功率电感器的器件型号。 可能是该元件的 直流电阻和正向电压值较高、导致功率耗散较大。  

    TPS54560EVM 使用以下元件、您是否使用了类似的参数?

    • 输出电感: 7447798720,11m Ω
    • 环流二极管: B560C-13-F、Vf = 700mV @ 5A

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、感谢您的答复。

    此原理图与"应用产品说明书"中提供的建议设计  TPS54560DDA ,部件号如下所示:

    我的电路使用下面列出的组件:

    • 输出电感: 7447797820
    • 环流二极管: MBRA340T3G

    通过使用上述组合、环流二极管记录的温度为74摄氏度、而功率电感记录的温度为62摄氏度。

    接下来、当我使用5A 额定环流二极管(MPN: SS54-HF)时、温度进一步升高到78度、功率电感器温度升高到65度。 我想知道为什么即使在使用额定值更高的环流二极管时也会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到您的应用中的平均输出电流为4A、我认为您应该至少使用5A 额定环流二极管。  

    但是、如果唯一的区别是环流二极管、我不确定您为什么要在示例应用中读数更高的温度。 5A 环流二极管应具有较低的正向电压和较低的结电容、这意味着根据以下公式、它的功率耗散较小。  

    您能否提供 PCB 布局以供审查? 我想检查您是否遵循了数据表中列出的建议布局指南。 尝试改善热性能通常与 PCB 布局组件的放置和布线有关。  

    另外、这块板有多少层、每层的铜厚度是多少?

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供 PCB 布局以供审核吗? 我想检查您是否遵循数据表中列出的建议布局指南。[/报价]

    很遗憾、我未获得共享上述信息的授权。 抱歉

    试图改善热性能时通常与 PCB 布局组件的放置和布线有关。

    将与我的团队一起回顾。

    此电路板有多少层,每层的铜厚度是多少?

    6层、1盎司厚度

    但是我不确定如果唯一的区别是捕获二极管,为什么您在示例应用中读出更高的温度。

    这可能是因为我们的开关频率为600kHz?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确实可以以较低的开关频率运行、从而降低开关损耗。  

    您的应用是什么(VIN、VOUT、IOUT、FSW)? 如果您可以将频率降低到400kHz、这有助于减少热量。

    但我仍希望您检查 PCB 布局、以确保其遵循数据表中的建议。  

    如果存在散热问题、我通常会首先回顾一下。  

    此致、

    吉米