This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:满量程数字范围

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253572/bq76942-fullscale-digital-range

器件型号:BQ76942

"电池测量的有效满量程数字范围为5 ×VREF1、有效满量程数字
尽管为这些测量施加了电压、但 ADCIN 测量的范围为1.667 ×VREF1
应根据器件电气规格进行限制。"

为什么满量程为5 ×VREF1和 1.667 ×VREF1?

这是因为 ADC/放大器电路的内部设计?

您可以帮助说明一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    为了让用户能够获得最高的测量精度和准确度、BQ76942允许根据每个引脚的函数设置增益、而不是根据所有引脚的通用增益值设置增益。 您提到的两个值用于测量电池电压以及在将它们配置为 ADC 输入时测量通用 GPIO 引脚电压。 每个电池电压探头引脚的额定电压高达85V、而用作 ADC 时 GPIO 引脚的电压限制为~2.1V。 因此、对于这两种情况、最好具有自定义增益。 5VREF1仅适用于电芯电压输入、而1.667VREF1仅适用于 GPIO 输入引脚的增益。 这是因为电源引脚上的电压较大、因此它们具有不同的放大器/ADC 设置。

    此致!

    A·内德尔费尔德