This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACDRV 导通时序

Guru**** 2528190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251661/bq24800-acdrv-turn-on-timing

器件型号:BQ24800

团队成员

客户希望延迟背靠背 MOS 的启用时间、

他们想知道 ACDRV 开始上升并启用 MOS 的触发条件是什么? 是 ACDET 电压吗?

如果是, 如何延迟 MOS 的开启(延迟 ACDRV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您使用此部件。

    为什么客户想要延迟打开 ACFET? 客户想要多长时间的延迟?

      当 ACOK 变为高电平时、ACDRV 变为高电平。 ACOK 在下列条件下变为高电平。

    ACDET 高于2.4V
    VCC 高于 UVLO 但低于 ACOV
    VCC 高于 BAT

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    他们希望防止在重负载下插入时出现过热问题、

    我是否知道 ACDRV 或 CMSRC 有软启动机制?

    如果需要、您能否详细解释 ACDRV 是如何上升的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    充电器本身具有软启动。

    ACDRV 由采用 CMSRC 供电的电荷泵供电。 数据表建议使用多种机制来限制 ACFET 导通期间的浪涌电流:

     为了限制 ACFET 导通期间的适配器浪涌电流、必须按照以下准则仔细选择 ACFET 的 Cgs 和 CGD 外部电容器:

    •最大限度地减小系统上的总电容
    •Cgs 应为40k Ω 或×CGD、以避免在适配器热插拔期间 ACFET 误导通
    •在20ms 内完全打开 ACFET、否则、充电器 IC 将考虑开启故障
    •与 MOSFET 供应商联系、了解峰值电流额定值
    •将4-kΩ 电阻器与 ACDRV、CMSRC 和 BATDRV 引脚串联以限制浪涌电流。


    请告诉我这是否解答了您的问题。 除非使用外部器件、如计时器芯片或某种类型的延迟电路、否则不能延迟 ACDRV 的开启。


    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我在 EVM 上进行了测试、注意从 ACDET 触发到 ACDRV 开始上升有大约160ms 的延迟、

    该延迟控制是在内部还是由外部元件控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    ACDRV 在内部控制。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢,只是想与产品线在这方面进行验证,

    还有一个问题、

    如果客户想要移除第二个 MOSFET 以降低成本、可以吗?

    因为这仅用于反向电压保护、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    从设计的角度来看、移除 Q2应该没有问题。  然而、Q2消失后、您可能需要增加 R4的电阻。

    则需要保留 C2和 R5。 C2和 C1有助于限制 Q1的开启速度。 R5为 CMSRC 供电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您认为我应该增加到 R4的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我想看看电路的性能、然后根据需要将 R4调高。

    此致、
    E·加洛韦