This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:处于高电平状态时的 FLT 和 RDY 行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247299/ucc21710-q1-flt-and-rdy-behaviour-when-in-high-state

器件型号:UCC21710-Q1

您好!

我正在寻找 FLT 和 RDY 电阻或电流的值(元件: UCC21710-Q1)在高状态。

 

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    对于典型的器件原理图、我们建议为 FLT 和 RDY 引脚使用10k 上拉电阻器。

    FLT 和 RDY 引脚最大输入电流为20mA。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我要使用10k 上拉电阻获得引脚 FLT 和 RDY 的 Vohmin 和 Volmax (以及 Iohmax 和 Iolmax)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    感谢您的澄清。

    我们没有漏电流规格、因此没有表征。  

    当 nFLT/RDY 引脚为低电平时,这些引脚上的电流为5V/(10k+30) ohm = 0.4985mA,这些引脚上的电压为0.4985mA * 30 ohm = 14.95mV

    当 nFLT/RDY 引脚为高阻态时、这些引脚上的电流等于一些泄漏电流(我们没有泄漏电流规格-因此没有表征)、该电流应约为几 uA。 因此,这些引脚上的电压应为5-Ileagae*10k,应为4.99V 或超级接近5V。

    我假定 VCC 为5V、您也可以使用3.3V VCC 进行同样的计算。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Pratik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik Adibatla:

    感谢您的回答。 我现在正在寻找可流过 FLT/RDY 引脚的最大电流值。

    如果考虑使用5V 的10k Ω 上拉电阻,这些引脚是否支持0.4985mA?

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    10k 上拉电阻器应该没有问题、并且这是必需的、也是建议的。

    此致!

    普拉蒂克