This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:OVP 规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253073/bq77216-ovp-specs

器件型号:BQ77216

嗨、团队,

我的客户希望 OVP 规格如下所示:  

 OVP=3.65V、OV 迟滞=0.1V、OVP 延迟=4SUVP=1.5V、UVP 延迟=2sUVP 迟滞=0.2V、OTC= 75度,UTC=NAOW=禁用;输出驱动=高电平有效,6V 驱动,

我们是否有这样的特定设备? 或者、如果他们想实现这样的保护、你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    这将是我们唯一的16秒二级保护器、具体取决于您可以直接联系我们以获取定制的 Pn 建议的业务案例。 请随时 与我们的团队联系、我们可以为您提供进一步的帮助。  

    此外、我们会不断推出新的器件型号、因此本季度请访问 TI.com、以了解是否有任何新增器件。  

    此致!

    -Luis Torres