This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:VCC 和 VIN 的电源定序

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253428/tps55289-power-sequencing-of-vcc-and-vin

器件型号:TPS55289

大家好、我阅读了 TPS55289的数据表、但找不到有关 VIN 和 VCC 电源时序的信息。  在我的应用中、有一个+5V 电源首先打开、我想使用它为 VCC 供电、而不是使用内部 LDO。  然后、我的+15V VIN 将开启。  如果我先用+5V 为 VCC 上电、然后在不久(< 1秒) VIN 将以+15V 上电、是否正常?如果我这样做、是否会损坏 TPS55289?

我不想使用内部 LDO 的原因是、它将由+15V 供电、这种方式效率很低、并且不必要地将 TPS55289加热(15V - 5V)* 100mA = 1瓦!

谢谢。

保罗·巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 EXTVCC 被拉至高电平来选择内部 VCC LDO 如何将其上拉至 VCC 高电平、因为 VCC 尚未开启、EXTVCC 是否具有弱上拉或 TPS55289内部的其他机制来处理此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    没错、EXTVCC 具有内部上拉电阻、因此如果选择了内部 VCC、它可以悬空。

    根据我的基准测试结果、两个电源序列(Vin->Vin VCC 和 VCC -> Vin)均正常。

    BRS、

    布莱斯