This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:TPS65262-1RHBT 需要了解每个使能端的时间延迟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252130/tps65262-1-tps65262-1rhbt-need-to-know-the-time-delay-on-each-enable

器件型号:TPS65262-1

尊敬的团队:

我们已计划 在其中一个项目中使用 TPS65262-1RHBT IC。
1我们的要求是第1个 BUCK2输出必须获得第2个 IS  、并且

     降压稳压器3必须获取输出

     然后、在 BUCK1必须启用  

2 LEN1和 LEN2悬空、 使 LDO 输出1和输出2延迟多久?
CEN 的价值是什么?

 
我在此附上了原理图供您参考、请您查看并分享您的反馈  

谢谢。

A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    感谢您的联系!

    (1)对于原理图、您能否与我们分享一个高分辨率的原理图?

    (2)对于您的问题1、您能否进一步说明您的问题? 如果我理解正确、您是否需要不同电源轨的输出序列?

    (3) CEN 是您添加的电容器。

    (4)对于延迟时间、您是否需要 Vin 与 LDO OUT1和 LDO OUT2之间的延迟时间? 可以在工作台上进行检查。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Lucia

    感谢您收看快速重播  

    TPS65262-1RHBT 有3个降压转换器  
    如果将 MODE 引脚接地、则这是外部上电序列将被激活  
    在本例中、我必须控制使能1、2和3  

    *使用外部 RC 计算,我已经设置了 启用时间 4.5毫秒 BUCK1输出对于 BUCK2和 BUCK3必须同样释放[ISET RC 值,因为 启用2和启用3的时间延迟为0.6毫秒]



     



    CEN 是我需要的电容值吗? 如果我错了,请纠正我!

    我在此附上了原理图、供您参考、  
    e2e.ti.com/.../12w.pdf 

    请求您在此方面为我们提供帮助  

    谢谢。

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    我的同事 Kimi 很快会给你回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pooja

    我无法完全理解您针对 Buck2的目标延迟。 是4.5ms 还是0.6ms?

    如果我理解有误、您可以在下面的序列图中更正我的问题。

    在 EVM 板上、LDO OUT1的延迟为10us、LDO OUT2的延迟为11us。

    更多详情请见下面的我的附件。

    e2e.ti.com/.../TPS65262_1920_s-LDOs-delay-and-BUCK-external-delay.pdf

    在原理图中、C158是 CEN1、但您应删除 R67。

    此致!

    木木木木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下  

    应重新设计 C158、C159和 C160的值。

    例如、如果需要4.6ms、CEN 应约为9nF。

    木木木木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在明白了、我已经移除了上拉电阻器并更改了电容值、现在我已经将 BUCK1的延时时间设置为4.8mS、将 Nuck2和 BUCK3的延时设置为0.45ms  
    非常感谢您的支持!  

    在此、我附上了原理图供您参考、请您查看共享的原理图、并告诉我您对此的反馈!
    e2e.ti.com/.../PIMIC.pdf

    谢谢。

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pooja

    欢迎您

    我认为您的原理图是可以的。

    提示:因为 EN 上拉电流因 IC 而异。 如果发现实际延迟小于计算值、则可以选择更大的 CEN。

    此致

    木木木木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉诚  

    谢谢你的建议,
    注意!

    谢谢。

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pooja

    要进行更详细的原理图审阅、我建议:

    1. PGOOD 应连接到 V7V 而不是 Vin。 如果您的输入范围超过6.3V、PGOOD 可能会损坏

    2.可添加 BST 电阻。 如果考虑 EMI、BST 电阻器将有助于降低 EMI。

    3.可添加回路电阻。 它有助于进行环路分析。

    对于浪涌电流和相位裕度、我将在仿真中进行分析、并在进一步的回复中给出我的建议。

    此致

    木木木木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉木喜

    非常感谢您的意见,
    我会将您的反馈纳入我们的原理图中,但我有疑问:  它的 0ohm 将如何减少排放您能解释一下吗?  

    [BST 电阻器。 如果考虑 EMI、BST 电阻器将有助于降低 EMI。]

    谢谢

    A·普加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    0欧姆 Rboot 不会产生影响。 在这里、我们想补充的是、您可以在原理图/布局中留出空间、以防您需要调整开关速度。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    明白了!

    谢谢。

    A·普加