This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:为高端和低端应用使用相同的 MOSFET

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, LM25149, CSD18514Q5A, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252812/lm25149-using-same-mosfet-for-high-site-and-low-site

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A、CSD18504Q5A LM5148

我正在使用 LM25149进行设计、

设计规范:15V 至28V 输入和12V 输出、最大电流为7.5A

我使用 Webench 提供一条设计建议。
Webench 建议将  CSD18504Q5A 用于高端 FET、将 CSD18514Q5A 用于低端 FET
如果我尝试选择替代器件、我只能 为低站点和高站点选择差分 FET´s
是否无法  同时对两个 FET´s 使用 CSD18514Q5A?

提前感谢
/格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gert,  

    目标开关频率是多少?

    CSD18514Q5A 具有相对较高的 Qg、在5V Vgs 时约为16nC。

    CSD18504Q5A 仅在5V Vgs 时为8nC。

    不建议将 CSD18514Q5A 用于2.1MHz 等高开关频率。  

    那么在400kHz 时、可以将其用作高侧。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    开关频率为2MHz

    我同意栅极电荷会造成损耗、但对于低端 FET、栅极电荷是不是同样的?
    在我从 WEBENCH 获得的设计中 、建议将 CSD18514Q5A 用作低侧 FET
    为何不  为两种 FET 使用 CSD18504Q5A

    拼图我是,没有设计建议使用相同的 FET 为高和低站点

    Br.
    /格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gert、

    高侧 FET 上的较大栅极电荷会减慢开关节点上升时间和下降时间。  

    较慢的 SW 时间会增加开关转换损耗。  

    请尝试快速入门计算器、您可以在其中填写 MOSFET 规格并估算高侧和低侧 FET 的损耗。

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 

    (BTW 在4.5V 时使用 QG、因为 LM5148为5V VCC)

    WEBENCH 可能选择具有超低损耗(在计算中如此)的 FET、并选择最佳的高侧 FET (通常是较低的 QG)和最佳的低侧 FET (通常是较低的 RDSON)。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    仿真说明了这一点、谢谢