This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:LM5175 CCM 和 DCM 模式

Guru**** 2797635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253296/lm5175-q1-lm5175-ccm-and-dcm-mode

器件型号:LM5175-Q1

您好!

Vin (min)=6V Vin (max)=28V Vout = 12V@7A;Ta = 25度  

我们设计了一个适用于上述条件的电路、但输出端电感器中的温度过高。 为了解决此问题、我们将 MODE 引脚接地、似乎问题已得到解决。 由于我们目前处于测试阶段、因此没有负载、并且消耗的电流极少。 这是否正常? 因为当我们在 MODE 引脚上放置一个93.1 kΩ 电阻器时、从系统获取的电流要大得多。 您能对此提供意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nazli:

    这意味着电感器的纹波电流过高、导致大量的磁芯损耗。

    您应该使用更高的电感、以实现更低的磁芯损耗。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我使用了一个值为2.2uH 的电感器、这与参考卡相同。 我们的系统不能以非常大的电流运行、所以我可以在 DCM 模式下使用它吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nazli:

    在满载条件下、温升/输出电压纹波是可以接受的。

    此致、

    冯志