This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990EVM:无法通过 USB2GPIO 连接到 EVM

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253419/tps25990evm-cannot-connect-to-evm-through-usb2gpio

器件型号:TPS25990EVM

您好!

我正在尝试为客户设置此 EVM、但无法连接。 我打开 GUI、按照硬件设置说明进行操作、但当 GUI 开始扫描器件时、找不到地址。 我不确定我所使用的 USB2GPIO 版本、唯一标识的标记是背面的贴纸为"POD2022-007"

我确信电路板有电源、并且选择了正确的 COM 端口。 当我尝试连接时、我得到以下屏幕。

我能做些什么来进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在周一之前与您联系。