This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:NEG 电压未稳定

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253154/tps65131-neg-voltage-is-not-stabilize

器件型号:TPS65131

迪亚尔斯、

客户使用 TPS65131、输入电压为3.3V、输出为±15V、现已发现-15V 无法 稳定、请帮助检查。

原理图请查找附件。

谢谢

e2e.ti.com/.../RTZ_2D00_1605RX-V1.8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您可以与我们分享 VNEG 波形吗? 谢谢

    Br

    帕特里克