This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:更高静态电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253136/tps63900evm-higher-quiescent-current

器件型号:TPS63900EVM

您好!  

我对 TPS63900EVM 进行了一些测试。 以下是我使用的仪器。  

1.Keithley 6 1/2数字万用表(DMM6500)

2. Keithley 2231A-30-3直流电源

设置:S1.1 on、S2.1、on、S6.4 on

我在有负载和无负载的101.4欧姆电阻负载上测试了电路板。 以下是测试结果。 效率将变得更高。 请检查并告诉我原因是什么。  

 

输入

3.3V

输入电压

1.8V

输入电压

2.5V

输入电压

3V

输入电压

3.3V

输入电压

3.6V

 

电阻 负载

输出电压

3.3V

输出 电压

3.3V

输出 电压

3.3V

输出 电压

3.3V

输出 电压

3.3V

 

101.4 Ω

无负载

带负载

无负载

带负载

无负载

带负载

无负载

带负载

无负载

带负载

峰峰值

216.018

UA

252

UA

553

UA

285.658

UA

213.77

UA

312.697

UA

200.867

UA

323.852

UA

464.815

UA

380.262

UA

373.16

UA

平均电流

32.3407

mA

11.13

UA

66.45

mA

12.126

UA

46.5328

mA

11.92

UA

37.92

mA

12.5867

UA

33.528

mA

11.913

UA

30.6167

mA

标准差

49.4438

UA

49.731

UA

107.084

UA

49.748

UA

51.018

UA

49.62

UA

50.3

UA

49.656

UA

4.043

mA

2019年5

月 UA 62.068 UA 最大值 0.03245 A 0.00018 A 0.06674 A 0.0002 A 0.04664 A 0.00023 A 0.03805 A 0.00028 A 0.04987 A 0.0003 A 0.03081 A 最小值 0.03223 A -0.00009 A 0.06619 A -0.00008 A 0.04643 A -0.00008 A 0.03783 A -0.00008 A -0.0009 A -0.00008 A 0.0304 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    很抱歉、我不知道基准测试中会发生什么情况以及预期会出现什么行为。

    您能否分享一下有关您的工作台设置的图片?

    此致

    陶氏