This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:空闲电流(PS 电路中无负载电流消耗)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250875/tps40200-ht-idle-current-no-load-current-consumption-in-ps-circuit

器件型号:TPS40200-HT

您好!

 

我的电源使用2个 TPS40200SHKJ、可实现+13V 和-13V。 我们遇到了在高温(150 -175C)下从20mA 漏到40mA 的空闲电流(无负载状态)问题、我们以前没有遇到这个问题、我为其他目的重新设计了布局、但仍然存在不一致问题。

 我开始在电路板上进行故障排除、但没有明确说明、数据表中提到的许多噪声参数无法排除、但其中之一是 FET 损耗!?

 我附上了原理图 和信号输出。

 注意:其他制造商 PS 具有最大10mA 空闲电流。  

 有人能给我提供一些开始的想法吗?

 

谢谢。

e2e.ti.com/.../P00300-_2D00_-High-Temp-TPS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annas:

    不过、在3mA 上指定空闲电流、这是非开关电流。 由于您将一个 FET 连接到输出、因此控制器需要偶尔切换以保持其开启。 根据 FET 的尺寸、20mA 和40mA 电流是合理的。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致!  
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    FET 关闭、没有电流流经、SS 信号不启用、因此您有输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annas:

    请移除 FET 并再次测试电路。 如果问题仍然存在、请联系

    谢谢