This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在 BQ79616上为通信线路添加指示器 LED -寻求建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253335/bq79616-q1-adding-indicator-leds-for-communication-lines-on-bq79616---seeking-advice

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 专家!

我正在执行一个使用 TI BQ79616 IC 的项目、我认为将一些指示灯 LED 集成到通信线路中会非常有用。 具体思路是在测试和 bq79616期间提供视觉指示、使我能够快速识别通信过程中的任何问题。

不过、我静止了一点:

  1. 是否有任何将此类指示灯 LED 添加到通信线路的参考设计或最佳实践? 我还没有遇到满足这一需求的任何特定设计。
  2. 纳入这些指标的最佳方式是什么,以便我能够有效地查明问题? 例如,最好将它们放在通信链中的特定点,还是有一种更通用、更有效的方法?
  3. 如果您以前做过类似的事情、您遇到了哪些挑战、您是如何克服这些挑战的?

我的主要目标是快速确定一切是否按预期工作、如果没有、则找出问题所在。 您的见解和经验将是巨大的价值。

提前感谢您分享您的专业知识!

此致、Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:
    如果将 LED 放在通信线路上、通信线路的工作速度会非常快、您通过使用 LED 就不会获得任何直观的信息。 若要直观地调试通信线路、应使用逻辑分析仪。 您会将逻辑分析仪探头放在 RX 和 TX 引脚上(不要忘记将逻辑分析仪接地)、您可以准确地看到通信发生了什么情况。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过逻辑分析仪 、还可以看到菊花链上发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先使用 TX 和 RX 引脚上的逻辑分析仪、以查看是否可以与基本器件通信。 尝试使用 GUI 打开摄像头并进行轮询。

    然后连接菊花链(请记住从 base 的 COMMH 连接到堆栈的 COMML)、查看您是否可以使用 GUI 寻址和轮询堆栈。

    然后、我会尝试使用 COMMH 和 COMML 上的逻辑分析仪来查看菊花链中发送的数据。

    此致!

       昆廷