This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:对可以堆叠的 BQ77915数量是否有限制?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253452/bq77915-is-there-a-limit-to-how-many-bq77915-can-be-stacked

器件型号:BQ77915

我的一位客户拥有一个1P8S 电池组、他随后将4个此类电池组堆叠起来、总共102.4V。   在一个电池组中使用两个 BQ77915、然后将其堆叠在一起、还是我们将其限制在特定的总电压范围内?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我建议阅读第一个问题: 第3节:疑难解答常见问题 堆叠实施应用手册

    尽管级联中的控制信号上存在较大的噪声且每个器件都有较大的逻辑传播延迟、但对级联中的器件数量没有技术限制。 您的客户将不得不在其应用中考虑这些影响。

    我希望这可以回答您的问题!

    此致、

    马克斯·韦博肯