This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压监控

Guru**** 2391185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253241/voltage-monitoring

主题中讨论的其他器件:TPS37-Q1

尊敬的 TI 系列:

我想监测稳压器3.3V 的欠压和过压情况、并想在这些故障情况下禁用其他一些电路。  

是否有任何电压监控 IC 可满足我的要求

IC 的 VCC 应高达40V。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh:

    我建议使用 TPS37-Q1系列器件。 我们提供汽车和非汽车温度额定器件。 对于非汽车应用、我们提供可调节阈值选项 TPS37A010122DSKR (数据表的第10.1节概述了如何调整电压阈值)、而对于汽车应用  、我们已经提供了3.3V 修整可订购器件型号 TPS37A372922DYYRQ1、该器件在3.7V 时提供 OV 检测、在2.9V 时进行 UV 检测。

    谢谢。

    约书亚