This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:PD 控制器调试

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DKEVM, TPS65987DDJ, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247874/tps65987ddj-pd-controller-debug

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TPS65987D、TPS65987 、TPS65988、TPS65988DKEVM

我正在寻找一些有关 TI PD 控制器、TPS65987DDJ 以及我遇到的问题的帮助。

GPIO 12/13被指示为 GPIO、但我无法让它们处理任何事件、即使尝试以恒定值进行驱动也不会改变。  我怀疑这与这些内部使用的 SWD 引脚相关。

对于器件复位、我需要对复位部分进行2次切换、以便使器件成功复位并协商 PD 受电方或供电方。

您需要帮助了解哪些提示或数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我将研究这两项内容、并将在明天回复您。 在我研究这个问题时、有一些后续问题:

    1.对于 GPIO 12和13、您是否尝试将它们设计为输入或输出?您测试了哪些事件、它们是否为高电平/低电平有效和漏极开路?

    2.切换 HRESET 时、切换脉冲持续多长时间、电压水平如何?  

    3. TPS65987DDJ 专为 TBT3器件而设计、这是客户希望实现的吗?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    参见响应。 有任何建议吗?

    1. 对于 GPIO 12和13、您是否尝试将它们设计为输入或输出?您测试了哪些事件、它们是高电平/低电平有效和开漏有效吗?
    • 设置为输出
    • 高电平有效
    • 使用推挽和开漏进行了测试、两种方法都无法正常工作
    • 事件包括插拔检测和电缆方向(在其他 GPIO 上均有效)

     

    1. 切换 HRESET 时、切换脉冲持续多长时间、电压电平是多少?
    • 脉冲为80ms、但测试时间较长
    • 3.3V 逻辑高电平、引脚有一个连接到 GND 的10nF 电容器

     

    1. TPS65987DDJ 专为 TBT3器件而设计、您希望实现该器件吗?
    • 预期用途不适用于 TBT3、团队目前只能采购此版本而不是 TPS65987D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    1.您能向我发送配置 GPIO 12和13的 PJT 文件吗? 我可以在末端进行测试、看看我是否得到类似/不同的结果。  

    2.对于 HRESET、让我咨询我们的系统工程师、看看是否有任何特定要求来激活 RESET 输入。 您为切换 HRESET 给出的描述似乎正确、我也会在结束时对其进行测试、以便查看。  

    3.我会咨询 Adam 以了解 TPS65987D 或 DK 的可用性、DJ 是专为 TBT3设计构建的、而且具有非 TBT3系统不需要的多种其他功能。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    附件是 PJT 文件。 如果您发现任何其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Patricke2e.ti.com/.../test.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    该工程似乎是根据 TPS65987创建的、 DH 、非  DJ 。 使用 TPS65987DEVM (基于 DH ROM)进行测试后、我们能够看到 GPIO 12和12在发生"电缆方向"事件时进行切换。 这也是 PJT 客户用于测试的原因吗?他们是如何测试 GPIO 切换的、以及他们是如何使用我们的 EVM 还是其他一些电路板进行测试的? 如果他们使用自己的电路板、您能提供一个示意图、显示 GPIO 和 HRESET 的连接位置吗?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    另一个后续跟进、如果客户需要 EVM 进行评估、您可以订购样片 TPS65988 (DK) EVM 以替代使用 TPS65987DDJ 并 仅使用一个端口进行测试。 这样、客户就可以使用使用正确的 GUI 版本的正确 ROM 变体。 我建议使用 DK 来实现 USB 兼容性。  

    TPS65988EVM (DH Rom 型号): https://www.ti.com/tool/TPS65988EVM 

    TPS65988DKEVM (Dk Rom 型号): https://www.ti.com/tool/TPS65988DKEVM 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林