This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:未从 TPS2375PW 接收到 PoE

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242075/tps2375-poe-not-received-from-tps2375pw

器件型号:TPS2375

无法从 TPS2375PW 获取电压、但我的电路基于应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

    VSS 和 RTN 的接地不能共享。 此外、通常需要 PG 引脚、因为 PD 本身具有浪涌延迟、并且 PG 在浪涌期间将设置为低电平。 请在下面的中查找 TPS2375的典型结构。

    您可以通过 www.ti.com/.../TPS2375EVM 参考 TPS2375的参考设计

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴海亮  

    我们已经分析了您关于 RTN 和 VSS 的意见、并且已经在电路板上将它们隔离、但仍然没有获得所需的 PoE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

    感谢您的跟进!

    您能否提供更新后的原理图?  

    您能否获得 VDD 与 VSS 之间的波形(如下面突出显示的曲线)? 我想查看检测、分类或其他步骤是否存在问题。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PoE 电源的 Vdd 和 VSS 引脚之间没有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、  

    TI 美国目前正在度假、将于7月5日回来、感谢您的耐心等待!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

     PD 是一个相对无源器件、PSE 将向 PD 发送电压脉冲以与 PD 协商。

    -您可能需要检查与 VSS 和 VSS 的连接,如果您在 VDD VDD 上看不到任何检测电压(触发电平的高电平电压为2.8 - 10V )。

    - 请问您的 PSE 器件号是什么?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴海亮

    我们正在使用与 IntelRegisteredI350的802.3at (25.5W)千兆 PoE+端口兼容的 PSE。 RJ45连接器可提供  7499410213。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

    感谢您的回复。 我想知道是不是有任何断开连接、还是有高电容滤除来自 PSE 的电压信号。 根据802.3 标准、VDD 与 VSS 之间的电容应小于0.15uF。

    您能否分享原理图以显示从 RJ45输入到 PD 的路径? 如 www.ti.com/.../tidmb33.pdf 左侧的第1页和第2页所示、

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

    我认为这两个部分必须涵盖整个 PoE 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

    感谢您分享原理图。  

    我有两个问题:

    1.对于引脚连接、确保应用了模式 B

    2.在 RJ45后的引脚分配后没有整流器。 标准 PR36不应是正极或负极、通常需要在 VDD (如下例所示)引脚输出和 PD 的 PR36-RJ45 VSS 输入之间使用整流器。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sibi、

    由于我们已经有很长时间没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    帝昂