请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256304 我正在使用 GanFET 设计 LLC 300W/60V 电池充电器。 由于 VCC 和 RVCC 在1秒后重新启动、我面临启动问题。
我已经检查了 TI 论坛上先前提供的与 UCC256304相关的答案、但这没有帮助、仍然面临着同样的问题。
我玩过 BLK、BW 和 ISNS。
BW 引脚接地。 在 PFC 电压的75%处调节 BLK 电压。 和 ISNS 电阻器降至47欧姆和220pF。