This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC256304

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253153/ucc256304-ucc256304

器件型号:UCC256304

我正在使用 GanFET 设计 LLC 300W/60V 电池充电器。 由于 VCC 和 RVCC 在1秒后重新启动、我面临启动问题。

我已经检查了 TI 论坛上先前提供的与 UCC256304相关的答案、但这没有帮助、仍然面临着同样的问题。

我玩过 BLK、BW 和 ISNS。

BW 引脚接地。 在 PFC 电压的75%处调节 BLK 电压。 和 ISNS 电阻器降至47欧姆和220pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamal、

    功率级的谐振频率是多少。 您能否分享您的原理图和设计计算器?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谐振频率为150kHz。 变压器为 PQ2625 Lm=262uH、谐振电感器 EE20 LR=37.5uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamal、

    由于我是在通过电子邮件为您提供帮助、因此我将关闭该主题。

    此致

    马尼坎塔