This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120设计检查

Guru**** 2514475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253363/tps2120-tps2120-design-check

器件型号:TPS2120

您好,先生

我 使用 TPS2120作为电源多路复用器、有一个问题需要检查

1.R71 、R65中的电阻精度要求如何

2.您能帮助检查以下电路是否正确吗?

SEL 可以悬空?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.对于 R71、1%的容差将产生4.88-4.97A 的典型电流限制。 1%是一个很好的容差。
    对于 R65、1%的容差将导致4.85-4.93V 下降限值(假设所有其他条件都是理想的)。 1%容差在这方面是有好处的、但这取决于您的应用要求的精确度。

    2、除了这些意见之外、原理图看起来还可以。

    3.不可以,如果您不打算使用 SEL 引脚,则应将其接地。

    谢谢。

    帕特里克