This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249675/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200

您好

我有疑问需要您的帮助。

DSG_EN 引脚的电流限制是多少。 我没有在数据表中找到该值。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我不认为这是特征。 只要引脚上的电压不超过15V 的绝对最大值、就应该是可以的。

    客户为什么想知道这一点?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    客户希望添加一个小开关来驱动大电流开关。 小型开关器件使用电阻分压器来实现该目的。 他们需要知道 DSG_EN 引脚的电流。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我不明白客户想要做什么。 您能解释一下吗? 用一个图来显示这将会有所帮助。

    如果分压器上的电压低于规格值、则这是可以的。 正如我说过的、DSG_EN 引脚上的最大电流没有表征。 我不明白他们为什么需要知道电流。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    感谢您的答复。

    他们需要按如下方式设计原理图。

    可行吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    此电路有什么功能? 特别是 C1。 什么是 CN1?  

    至此、我仍然不希望有大电流流入 DSG_EN 引脚。 如果 PACK 为60V、则由于 D1 9.1V 齐纳二极管、R2上会出现~50.9V 的压降、这对应于流过该电阻器的大约~509uA 的电流。 在这个量中大约~303uA 会流过 R5、这意味着流经 D1或 R4的电流为~206uA。  

    使能引脚上有一个1M Ω 下拉电阻(典型)(如 第6.5节电气特性-输入使能控制信号  应用手册)。 因此我认为 DSG_EN 将在该电路中吸收~9.1uA 的电流。 这听起来对我来说是可以的。 这意味着通过 D1的电流为~197uA。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙