This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:上电或关断时按顺序连接电池

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253337/bq40z80-cells-connection-sequence-when-power-on-or-shutdown

器件型号:BQ40Z80

在查看数据表时、似乎没有对电池连接顺序进行说明、因此我想问一下上电或关断的顺序是什么?
接地端子(BAT-)>V1>...>V6 需要进行加电?
v5>...>V1>接地端子(BAT-) 有什么要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅以下内容以了解电芯连接。 此外、  图1 bq40z80EVM 锂离子电池组管理器 显示了典型的电芯连接。


    该器件可通过多种方式进入 SHUTDOWN 模式。 所有的细节都在 第 6.4节关断模式 TRM

    这是基于电压的关断。 请见下方。 中的表格 数据表。


    此致、
    何塞·库索