This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:D+/D-检测是否会干扰通过 D+/D-进行的 USB 通信

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252705/bq25601d-does-d-d--detection-interfere-with-usb-communication-over-d-d-

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

您好!  

我想将 BQ25601D 与具有 D+/D-引脚用于 USB 通信的微控制器结合使用(最大 FS 模式)。

是否可以将 USB-C 插座的 D+/D-线连接到 BQ25601D 和微控制器? 充电器检测是否会干扰 USB 通信、还是仅限于连接过程并在连接过程结束后处于高阻抗状态?

目标是该器件应可与充电器以及 PC USB 端口配合使用、从而与器件进行通信。

此致、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    当接入 VBUS 电源时、D+/D-引脚用于检测 USB 输入电流限制。 在 充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够高阻态 D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由充电器驱动。 如果主机无法检测到 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器的 D+/D-引脚。  

    当输入电流限制检测不需要 D+/D-引脚时、充电器将高阻态 D+/D-引脚、以便其他器件可以驱动 D+/D-引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    非常感谢您提供这些信息。

    您能告诉我 D+/D-必须保持 HiZ 状态多长时间才能开始使用线路吗? 您能否说出可以用于此目的的 USB 开关的名称?

    谢谢。

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    输入 DPDM 检测取决于输入源类型。 为安全起见、最好在输入源插入后等待至少1秒、或监测以下位。

    下面是一个示例 USB 多路复用器- TS3USB221A www.ti.com/.../TS3USB221A。

    谢谢。

    宁