主题中讨论的其他器件:BQ25790、TPS25750 、BQ40Z50、BQ25750
您好!
我有一个带充电器 BQ25790的 PD 控制器 TPS25750、该充电器可为由 BQ40Z50管理的电池组充电。 每个器件都有一些问题。 我已经完成了配置工具、提出了特定配置的拉电流受电方角色和充电速率、并将其加载到了与 TPS 芯片的 I2Cm 相连的 EEPROM 中。
当我在不使用电池组 BQ40Z50的情况下开始对电池(3S 配置)充电时、我会得到正确的充电电压、但只有在我插入 USB-C 的情况下对电池进行下电上电时。 我不确定配置最初是在插入 USBC 电缆时加载的。 如果我安装了电池、哪些情况会导致配置不加载? 我了解 TPS 允许电池电压为为为 EEPROM 供电的5V 电源轨供电、从而使配置无效。
至于在电路中添加 BQ40Z50、我只是在充电期间且一切都已连接时测量分压(7.6V)。 某些情况下、我无法控制放电 FET、也无法确定导致这种情况的原因。 由于我无法控制放电 FET、因此无法为 TPS 和 BQ 器件供电。
非常感谢为这种配置提供任何帮助。

馈入5V 稳压器的系统负载来自 BQ25750充电器的 SYS 引脚。