This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:与 TPS25750与 BQ25790配合使用

Guru**** 2526990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ40Z50, BQ25750, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252907/bq40z50-r1-using-with-tps25750-with-bq25790

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ25790、TPS25750 、BQ40Z50、BQ25750

您好!

我有一个带充电器 BQ25790的 PD 控制器 TPS25750、该充电器可为由 BQ40Z50管理的电池组充电。 每个器件都有一些问题。 我已经完成了配置工具、提出了特定配置的拉电流受电方角色和充电速率、并将其加载到了与 TPS 芯片的 I2Cm 相连的 EEPROM 中。
当我在不使用电池组 BQ40Z50的情况下开始对电池(3S 配置)充电时、我会得到正确的充电电压、但只有在我插入 USB-C 的情况下对电池进行下电上电时。 我不确定配置最初是在插入 USBC 电缆时加载的。 如果我安装了电池、哪些情况会导致配置不加载? 我了解 TPS 允许电池电压为为为 EEPROM 供电的5V 电源轨供电、从而使配置无效。

至于在电路中添加 BQ40Z50、我只是在充电期间且一切都已连接时测量分压(7.6V)。 某些情况下、我无法控制放电 FET、也无法确定导致这种情况的原因。 由于我无法控制放电 FET、因此无法为 TPS 和 BQ 器件供电。

非常感谢为这种配置提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这是与您的 BQ40z50问题相关的要点。  

    当 DSG 和 CHG FET 处于测试模式时、可以对其进行控制。 要进入 FET 测试模式、FET_EN 必须为零。 当 FET_EN =1时、会自主驱动 FET 驱动(监测计将决定何时关断和导通 FET)。




    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在循环使用 BQ25790的专家。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、

    如果 BQ 器件未通电、这不是 BQ 问题。  TPS 器件存在 PI 问题。  我将前往他们的论坛。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果配置正确刷写到 EEPROM 中并且 TPS25750的 ADCINx 配置正确、TPS25750应在每次上电时加载配置。

    您能否提供您的原理图、您正在使用的配置.json 和 I2C3的 Saleae 日志、以便我进一步调查该问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tommy、我们已查看了 ADCIN 配置、并将其绑定到了1.5V、从而将配置值设为5。 阅读 TPS25750上的 DS 第9.4.1节后、我将配置设置为 AlwaysEnableSink。 我认为、从 EPROM 加载补丁时建议使用 Safeode。 如果我们要从 EEPROM 加载配置、我认为这是配置 ADCIN 的最佳方式? 是否会在我们当前的"AlwaysEnableSink"模式下从 EEPROM 加载配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS 芯片和 USB 控制器的原理图。    馈入5V 稳压器的系统负载来自 BQ25750充电器的 SYS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sourcesink126v1a.zip 这是包含我当前使用的配置的 json 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、设置为 AlwaysEnableSink 将从 EEPROM 加载配置。

    此致