This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:器件推荐

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253070/tps2597-device-recommend

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好、  

   我们是否有这样的设备来满足客户的需求?

最小供电电压[ VDD (最小值)] 1.8
最大供电电压[ VDD (最大值)] 不低于21V。 关键点是可以设置和调整过压点 OVLO 和欠压点 UVLO。
输出通道数[数量 数量] 1
最小限制电流[Ios (min.)] 1A、重点在于提供电压过压和欠压保护、RDSon 可通过超过3A 的电流
最大限制电流[IOS (最大值)] 5安
过流保护延迟时间 μ V[TOFF (OC)] 小于10ns
待机电流 μ A [待机电流] UA 级别
RDS (ON)[RDS (ON)] 小于30mΩ
典型静态电流 μ A [静态电流(典型值)] 10 μ A
最低工作温度[Ta (min.)] -45
最高工作温度[Ta (最大值)] 125

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    请检查 tps25947器件。  

    尊敬的 Elizabeth:

    我们在此处可以推荐任何负载开关?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    LM73100 与 TPS25947不同的另一个主要区别是缺少可调电流限制。  

    如果您的应用不需要电流限制、则 LM73100可能是一个更实惠的选择。  

    请注意、两个器件都不会降至 Vin=1.8V。 在负载开关产品系列中、我们没有满足1.8V≤Vin≤21V 的器件。  

    此致、  

    伊丽莎白