This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在生成黄金映像的过程中、我无法获得标记的(红色) VCT 状态

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246215/bq27z746-i-cannot-get-the-red-vct-status-of-the-flag-during-the-golden-image-creation-process

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

下午好。
我正在向先生们的专家提出请求-因为我无法在黄金映像过程中获得(红色) VCT 的状态。

电池:100mA,0.4Wh。
查找化学品概况的过程已完成、简介已上传到 IC。

我使用 GUAGE_EN 命令开始学习、
2.发送复位命令。
3.我 对电芯放电、等待我得到一个红色休息标志
4.更新状态为04
5.我开始通过充电器(IC)为电池充电-将在目标器件中使用。

电芯上的电压达到目标值(例如4190mV)、VCT 标志始终为绿色(不会变为红色)-电流降至0、一段时间后 REST 标志变为红色、Update Status 保持为04 -不会变为05。

我认为我在电压设置方面存在一些冲突-但我无法弄清楚如何选择它们才能正确通过学习过程。

我将设置文件放在以下地址(Google Drive):
https://drive.google.com/file/d/1Q5KwUHGKlJ5ekA52DNBPyP437TI2IK-o/view?usp=drive_link

使用的软件:bqStudio 1.3.121
桥接器 i2c:EV2400
电路板:评估板 BQ27Z746EVM

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    很遗憾、由于公司限制、我无法访问 Google Drive 上的文件。 可以将文件组合成 zip 文件并在线程中发送它们吗? 此外、您是否有 学习周期过程的 BQStudio 日志文件。 最后、您是否有电池的数据表。 我将需要所有这些功能来调试您的问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richards。

    感谢您的答复。
    我花了一点时间完成一个循环的日志记录-还附带了所用单元格的数据表和带有设置的 CSV 文件。

    感谢您发送编修。



    e2e.ti.com/.../logsSettingsDataSheet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrzej,

    您是否选择了 ChemID? 您正在使用哪个 ChemID?
    我认为 VCT 不触发的原因是充电电压设置过高。 我将 在"高级充电算法"下附加您需要在数据存储器中更改的电压参数的屏幕截图。 将带有红框的所有参数更改为4150mV。 最后、我注意到 终止电压设置得很高、因此请将此值更改为2800mV。  当您重新运行学习循环时、请尝试将放电至接近此值。 最后、我注意到放电部分的放电电流有很大变化。 建议在完成学习周期时具有稳定的放电和充电电流。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richards。

    感谢您的回复、我会尝试修复这些参数! -为了清楚起见,我还给出了以下化学品说明-对于此电池,我正在使用配置文件1722

    非常感谢你,我正在学习细胞! 我当然会让你知道结果


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    感谢您发送它。 您是否也可以将您提交到 GPCCHEM 工具中的文件发送给我?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    但我还是想介绍一下设置、因为经过一个从4200mV 到4150mV 的电压变化的学习周期之后、VCT 标志仍然是绿色的。
    我快速检查了日志(我希望我读正确)、发现电池上的电压已增加到最大值4197mV -高于假设的4150mV。
    UpdateStatus 保持在04、REST 标志采用值1。

    我将附加屏幕截图和日志(我在开始教学后已经包含了日志、但充电阶段应该都在那里)。
    感谢您的耐心和巨大帮助。 我相信我们已接近解决方案;)

    PS。 至于设置-我没有对您建议的放电电压进行过多更改。 我确实计划好了、但一次改变一件事可能更好。
    e2e.ti.com/.../Settings_2600_Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0412.Settings_2600_Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    我完全忘记检查一个设置,当我给你上面的建议。 因此、该电量监测计具有3种不同的用于确定 VCT 的选项:收尾 电流方法、基于电压的方法和 SOC 方法。 对您来说、VCT 未设置为高电平的原因是、您的测量仪配置为使用锥形电流法来确定 VCT。  但是、这种方法通常对大多数人都适用、因为您使用的电池容量较小、消耗的电流较小、我建议使用 基于电压的方法。 要进行更改、进入数据存储器、然后进入"设置"。 在"SOC Flag Config A"寄存器中、取消选择"TCSETVCT"、然后选择"TCETV"。 我将随附一张屏幕截图、说明操作完成后应该是什么样子。 这些更改应该可以为您解决此问题。 现在、我在 gg 文件中看到 TC 设置电压阈值设置为4190mV、因此、只要电压达到该值、就应该设置 VCT。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richards 早上好

    非常感谢您的投入和耐心。
    我已经按照您的说明执行了学习周期(随附的、当然、我附上了学习周期中的设置文件、日志- BQ 不幸的是、仍然没有设置 VCT 标志。
    这样的小电池容量(acci 100mA )-它是不可能创建一个正确的黄金图象?

    如果有任何建议、我将不胜感激、这对于一个将在大量 units.e2e.ti.com/.../afterChanges_2D00_part2.zip 上复制的项目来说非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    我刚刚发现、VCT 无法设置的问题实际上可能是测量仪表使用的固件的问题。 我会向 固件团队报告此问题。

    但是、我认为对您来说、更重要的问题是使"更新状态"从4跳到5。 我相信即使使用小容量电池、您也应该能够完成此过程。 对于 Golden Image 过程、设置的 FC 位比 VCT 位更重要。 现在、正如您从我 之前发送的图像中看到的、如果设置了 VCT、则 FC 也被设置。 但是、有一种方法可以在没有设置 VCT 的情况下设置 FC。 为此、Voltage 需要大于 FC Set Voltage Threshold。 因此、在数据存储器中进行以下更改:
    1、在设置中、转至"SOC Flag Config A"、取消选择"FCSETVCT"
    2.在 Settings 中,转到"SOC Flag Config B",然后选择"FCSETV"
    3.在电量监测中、转至"FC"并将"Set Voltage Threshold"更改为4187mV
    4.在电量监测中、转到"FC"并将"Clear Voltage Threshold"更改为4100mV

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德·早上好

    我必须让你有更长的耐心-我希望我们越来越接近解决问题。

    1我已按照建议设置 SOC 配置标志 A/B。
    2.我已将 FC 设置电压阈值设置为4175mV
    3我已将 FC 清除电压阈值设置为4150mV

    值的差异最小,但已设置 FC 标志!
    很遗憾,更新状态未从04更改为05:(

    完成加载并修复 REST 标志- Update Status 不变。
    但是我注意到电池的充电参数很可疑,很低!

    因此、我将这块电池更换为全新的电池、使用当前设置更换了另一个周期、而容量参数也不匹配:

    电池容量为100mA。
    真实完整 Chg Q = 72 mA、
    时基故障满刻度 Q = 72mA 电缆

    当我为这个细胞绘制化学图像时(在所有配置改变之前98...99 mA)-容量是相似的(它向我显示。
    现在、充电结束时有 FC 标志-但我认为 UpdateStatus 可能不会因检测到 BQ 为 measuring.e2e.ti.com/.../GoldenImage2.log.zip 的容量过低而改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    我相信您的问题实际上可能是编程了不良的 ChemID。 要将 Update Status 从4更改为5、电池额定容量的 DoD 需要至少变化90%。 该计算通过使用根据 ChemID 对 OCV 表进行编程来完成。 我检查了您正在使用的 ChemID、发现 未满足此标准、这就是更新状态未更改的原因。 根据之前提供的 ChemID 列表、我建议对 ChemID 2817进行编程。 此 ChemID 应满足90%标准。 同时确保也更改终止电压。 您可以将其设置为3V 或更低。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richards 早上好

    今天我们可以庆祝了! ;)
    -我已经把我的化学成分改为2817。
    -我将终止电压设置为2.8V

    最后、我的眼睛显示状态、05、然后是0E。 度假!
    周期成功、我成功保存了 Golden Image。

    我将针对我们的特定应用进一步调整电压参数、但多亏了您的帮助、我才有了一个合适的"起点"。

    非常感谢,你的时间,我非常感激!

    此致!e2e.ti.com/.../3173.GoldenImage.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrzej、

    你的欢迎,很高兴,我能够提供帮助!

    此致、
    尼克·理查兹