This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:放电电流低于1mA 时、无法识别电池充电和放电状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251211/bq27427evm-failed-to-identify-the-battery-charge-and-discharge-state-when-the-discharging-current-is-below-1ma

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ27220

您好、TI 团队

我们将 BQ27427电池电量监测计模块用于基于 BLE 的产品。 在评估 BQ2747模块时、我们无法识别电池充电和放电状态

根据对数据表和 TRM 的理解、  标志中的"DSG"位  寄存器将指示电池充电或放电的状态。 当器件使用电池(放电)状态时、不会设置此标志。


注意:器件在放电状态期间的平均电流消耗低于1 mA

您能否告知我们谁可使用 BQ27427来监控器件的充电和放电状态? BQ27427是否能够在平均电流消耗低于1 mA 时检测放电状态?

此外、只要用户将设备放在无线充电站上、我们就会立即确定充电状态。 是否有任何其他标志可以指示器件是否正在充电?

-

谢谢。

德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

     您可以在数据存储器中设置充电和放电电流阈值。 这决定了何时设置 CHG 和 DSG 标志。 但是、由于电流以 mA 为单位报告、因此可能的最小电流设置为1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiris:

    这是否意味着如果器件使用的平均电流消耗低于1mA、则该电量监测计 BQ27427不会检测到放电状态?   BQ2747中是否有任何设置/配置可以使其以 uA 分辨率使用?

    除了 BQ2747、 bq27220电池电量监测计是否能够检测平均电流消耗低于1mA 的放电状态? 或者任何其他有助于使用 uA 电流检测放电状态的 TI 电量监测计。

    -

    谢谢。

    德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

    对于所有测量仪表、电流分辨率都以 mA 为单位。

    如果您担心监测计不会考虑该电流、则不用担心。

    即使在 SLEEP 模式下、监测计也会跟踪总电流(随着时间的推移使次1mA 电流相加)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们的担忧是 BQ27427电量监测计无法检测放电模式、因为我们的器件使用的平均电流低于1mA。  

    对于当器件使用低于1 mA 的平均电流时如何使用 BQ27427电量监测计来检测放电模式、您有什么建议吗?

     -

    谢谢。

    德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

    电池的容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    电池容量为 BQ27427 60mA、我们已为 Battery Management Studio 配置了以下参数以评估 BQ27427 EVM。  

    1、 额定容量: 60mA
    2.标称能量: 222 mWh
    3. 考虑充电器容差时充电器的最大收尾电流:5
    4.空电压(终止电压): 3000 mV
    5. 化合物 ID 到1201 (#1, CHEM_B 用于4.2 V 电池): 1202 (#1)
    该器件的平均电流消耗低于1mA (约~ 500-700uA)。  
    请告诉我用于配置的最佳参数、以从 BQ27427模块获得正确的放电状态、因为在  DSG 器件处于 DISCHARGE 状态时标记(始终保持清除状态)。
    -
    谢谢
    德瓦尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

    bq27427被设计用于电池容量(最小值)(mAh) 100

    大多数测量仪表都是这样的。 如果您的电池 电流消耗小于1mA、则不会看到设置了 DSG 标志、但电量监测计将自动更新容量。 大约5小时后、您应该能够看到容量变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    正如您提到的、bq27427专为100mA Capacity 而设计。 因此、考虑到60mA 的电池容量、我们不应在产品中使用 BQ27427。 对吧?

    是否有设计为50m -60 mA 电池容量的其它电池电量计?

    bq27427被设计用于电池容量(最小值)(mAh) 100

    [/报价]

    除了检测电池放电状态之外、我们还希望借助电池电量监测计来确定大约充电时间和放电时间。 是否有任何符合上述要求的推荐电量监测计?

    -

    谢谢

    德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

    由于在小负载电流下监测计的功耗变得非常大、因此很难找到适合您的应用的监测计。 您最好的选择是使用 BQ27427来检查它是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    谢谢你。 由于我们无法使用 BQ27427电量监测计检测到 DISCHARGIN 状态、因此我们将尝试评估 BQ27220模块。 那么我有一个有关 BQ27220模块的问题、

    BQ27220模块是否能够以 uA 电流消耗检测充电/放电状态、且 BQ27220设计用于60mA 的电池容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhvanil:

    这两种测量仪表都不适用于60mA 中的1mA、不能检测到它的充电/放电。 由于所使用的算法类型、bq27427是这两种类型之间比较好的选择。

    充电电流通常为 C/2 (在您的情况下为30mA)。 如果充电电流低于10mA,则在报告 SOH 时,没有任何监测计能够正常工作。