This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:CTR 引脚不工作的关断功能

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253286/bq2980-shutdown-function-of-ctr-pin-not-wokring

器件型号:BQ2980

我无法理解主机控制的关断功能。 我按照数据表中提到的计算 RC 高于3.6秒、但是即使我施加3.8V 的电压超过10秒、电池保护也不会关闭。

我的原理图:

数据表原理图

我添加了另一个1uF 与1uF 并联、以将时间延长一倍。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来原理图正确、我们成功解决了问题。 我们发现 CTR 引脚上存在故障连接、从而阻止3V3电压到达该引脚。 修复此连接后、主机控制器关断功能现在可以正常运行、不会出现任何其他问题。