This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ studio bq40z80、在启动 COV 保护时不会停止充电

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250753/bq40z80evm-020-bq-studio-bq40z80-when-start-cov-protection-doesnt-stop-the-charging

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

大家好!

我尝试测试 bq40z80的保护功能。 但是、 q studio bq40z80在启动 COV 保护时不会停止充电。 当电压高于阈值电压(cov)时、仍然继续充电。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Habibe。

    从片段中您可以看到,电量监测计正在显示 SafetyAlert (),该器件在电压高于 COV 阈值的 COV 延迟时间之前不会禁用 FET。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    是的、我知道、但 FET 会在延迟时间后再次启用、并且继续充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Habibe,

    请与您的配置共享测试的 BQStudio 日志和.gg 文件。 如果电池电压高于3400mV 长达2秒、那么只要在设置中启用了 COV 保护、您就应该会看到充电被禁用。 由于恢复阈值为3300mV、您也可能会跳过保护跳闸、然后再次恢复。 我们需要日志来进行确认。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../secondconfig.gg.csv

    尊敬的 Wyatt:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Habibe,

    另请分享测试的 BQStudio 日志。 您可以通过点击 BQStudio 主寄存器面板上的"start log"来启动日志记录。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../firstlog.log

    尊敬的 Wyatt:

    日志文档已添加。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Habibe,

    共享日志并不代表您先前所述的测试、在日志中、除电池1之外的所有电芯电压都变为0V、这将触发 CUV 并停止任何放电。 请说明您正在执行的测试的 SOP (标准操作程序)。

    此致、

    怀亚特·凯勒