This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:替代建议

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252764/tps746-q1-alternative-recommendation

器件型号:TPS746-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8340

大家好、

我们是否有 LD39100PURY 的 AEC-Q100 P2P 替代产品? 我从 Bomcross 获取了 LP8340、但它既不是 P2P、也不是 Q1。

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    实际上、我今天刚刚在工具上更新了交叉参考。 最好的交叉产品是 TPS74801AQWDRCRQ1、它是300mm 晶圆上的新器件。

    其 ADJ 输出、具有 PG 和 EN、在噪声、压降和精度方面优于 LD39100PURY 的性能。 它还符合汽车应用标准。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kelsey!