This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:如何限制 DPM 中的 Vin 和 Iin?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251605/bq25601d-how-to-limit-the-vin-and-iin-in-dpm

器件型号:BQ25601D

大家好、  

我想向您确认 BQ25601D 剂量如何限制 DPM 中的输入电流和电压?

对于 VINDPM、据我了解、VIN 受降低电流的限制、但我不知道如何降低电流。 是否通过增加 FET 的 RDS (on)来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPM 通过减小充电电流来防止输入电流过载。 它不会直接限制输入电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    但是如何限制充电电流呢?  是否通过增加 FET 的 RDS (on)来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器不限制充电电流、它通过控制环路将充电电流调节至 DPM 中的较低值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过控制环路改变 PWM 占空比、再改变电压、电压改变后再改变电流、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器基本上是一个降压 DC-DC 转换器、可为恒压源或恒流源。 充电器可以调节电压或调节电流。 请参阅 图9-2。 电池充电曲线、以了解详细信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁

    非常感谢!