This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:运输模式问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252869/bq25601d-shiping-mode-issue

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ25601

您好!

我们使用 BQ25601RTWR IC 进行电池充电。

问题声明:如果外部充电器已连接(充电开启)并且 BATFET_DIS 位由 I2C 设置;则 BQ25601RTWR IC 的运输模式已启用。

但当外部充电器未连接(充电关闭)且 I2C 设置了 BATFET_DIS 位时、BQ25601RTWR Ic 会自行复位。 (器件未关闭 BATFET、且未启用运输模式)。

根据数据表、只要设置 BATFET_DIS 位、BQ25601RTWR IC 就应进入运输模式。

如何在外部充电器未连接(充电关闭)到 BQ25601RTWR Ic 时启用运输模式?

请帮助解决此问题。

此致、

J·阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:  

    即使 VBUS 的输入电源断开、BATFET_DIS 仍可通过 BQ25601上的 I2C 进行设置。 您提到您观察到 BATFET 未关闭、是否已确认在移除输入电源(充电关闭)时可以通过 I2C 与器件通信? SCL 和 SDA 线路的上拉电源轨是什么?  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

    问题解决了。 实际上  BQ25601的使能引脚被 Vbus 而不是 VBAT 上拉。 我将它与 VBAT 连接、它可以正常工作。

    谢谢