This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:CSA/CSB 具有直流偏移的 RIMO 选择

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252065/ucc28070a-rimo-selection-with-dc-offset-at-csa-csb

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

UCC28070A 的数据表中包含公式(18)来选择 RIMO 值。 但如果 CSA 和 CSB 引脚上的信号电压具有直流偏移、它是否对公式(18)有影响? 例如、我想知道我是否需要从公式中减去直流失调电压。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    直流失调电压通常限制在100mV - 150mV (最大值200mV)之间。 这对公式18的 Rimo 电阻选择没有任何影响。  

     偏移向 CSA 和 CSB 信号添加了一个小的直流误差信号。 这只是一个停止栅极驱动的直流电压、否则会因电流互感器信号错误而产生。  此偏移的效果是在过零附近添加一个"死区"。

    在此期间、当 RSA 低于 Voffset (数据表中提到的 DCM 时间)时、栅极驱动可能会完全开启、因为检测到的电流为零、并且误差放大器具有有限的输出。 这可能会使电流放大器饱和、并在过零附近导致大的电流尖峰。 在 CSA/CSB 上添加失调电压可防止出现这些大电流尖峰并生成死区。 这主要是在过零处产生影响、 在低压线电压下、流入 CT 的电流非常小、寄生和振铃导致测量误差、因此电流互感器无法感应到足够的线路电流。

    总体而言、无需对公式进行任何更改。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish

    我再提一个问题。

    我的理解是、当 IMO 输出电压达到公式18左侧的值时、会发生输入功率限制。 例如、当 RIMO 为10 kΩ 且 IIMO (max)为60.3 µA 时、输入功率限制应在 IMO 输出电压为0.603V (= 10 kΩ× 60.3 µA)时出现。 但是、即使 IMO 输出电压超过0.7Vrms 也没有出现这种情况。

    我的理解有什么问题吗?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    您对上述操作正确无误。

    因此、正如您所说的、当您选择对应于电压箱下极端的 RIMO 时、我们选择 RIMO 的最大值。 但当电压发生变化并且电压达到该单元的上限时、IMO 电流会自然增加、这就是您看到电压从0.6增加到0.7V 的原因。 因此、在设计系统时必须考虑到这一点、并确保 PKLMT 功能触发和保护系统。 因此 PKLMT 应该有足够的余量来解决这个问题、并且不能任意地设置为高值。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    哈里什