This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:输出使能后的 TPS55288EVM-045问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288EVM-045, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243667/tps55288evm-045-tps55288evm-045-issue-after-output-enable

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件: TPS55288

我们正在新的原型上使用 TPS55288、其输入电压为3.6V、目标输出电压为5.5V。 我们 在启动过程中发现了一个 问题、因此我们购买了 TPS55288EVM-045、以排除布局问题的可能性。 遗憾的是、我们在使用 TPS55288EVM-045时遇到了同样的问题。 在寄存器0x06中设置输出使能位后、输入电压快速降至低于 VVIN_UVLO 阈值、输出电压的增加速率快于压摆率设置。 下面的示波器迹线显示了该情况(红色迹线表示输入电压、蓝色迹线表示输出电压)。 发生这种情况后、对寄存器的读取将提供默认值(包括输出使能位被设置回零)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    设置 OE 位后、器件将启动、并在大约3.4ms 后进入目标输出值。

    这意味着什么压摆率? 如果是03h 寄存器、则值是输出变化率、而不是启动速率。

    我想、如果输入线很长并且您在启动时具有负载、那么流经导线的电流会导致 压降。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    即使在输出端没有施加负载、也会对输入电压产生相同的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您是否还可以在一个页面上探测电感器电流、SW1和 SW2波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我有以下轨迹线显示:红色:输入、蓝色:输出、绿色:SW1、黄色:SW2。

    (请告诉我、在此论坛上共享示波器数据是否有比作为图像更好的方法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的反馈、我还将在工作台上进行测试、以检查 Vin 波形的下降。

    您还可以共享图像、文件、数据和有关数据的链接。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    下面是我的基准测试波形、我使用了与您相同的工作条件。 输入电压为3.6V、目标输出电压为5.5V、向 OE 位写入数据、以在空载条件下启动。 但我发现 Vin 压降与您的不同、您是否还可以探测电感器电流以查看启动期间是否有较大的电感器电流?

    CH1-Vin、CH2-SW1、CH3-SW2、CH4-Vin、iL

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。


    此致、
    布莱斯