This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:适用的最大功率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252597/tpsf12c3-applicable-maximum-power

器件型号:TPSF12C3
  1. 使用单级共模扼流圈时、有没有使用 TPSF12C3的解决方案?
  2. 可以施加到 TPSF12C3的最大功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    对于 AEF、最好将扼流圈分成两部分。

    TPSF12C3的额定注入电流为80mA。 大多数应用需要取消1 -4mA 的 CM 电流。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除分离之外还有其他解决方案吗?

    2.对于大功率逆变器(50kW)、如何确定80mA 注入电流是否足够?  是否需要在选择芯片之前对其进行测试?