This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74810EVM:LM74810-Q1 PSpice 模型

Guru**** 2526220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252913/lm74810evm-lm74810-q1-pspice-model

器件型号:LM74810EVM

嗨、Expert,

我们有音响主机应用。 前级电源 TVS 管的钳位电压为39V、但下一个芯片的主电源输入为26V。如果出现脉冲(如7637相关脉冲)、则在 tVs 后钳位到39V、 但它仍然会超过后芯片主电源的26V。 我们来看看 TI 的 LM74810、它具有过压关断功能。 想法是在过压后关闭主电源输入。 这样芯片就不会损坏、但我想看看此 LM74810的瞬态响应能力是否可得到支持、所以就进行仿真。 该仿真工具使用 LTspice。 因为内部集成了7637波形模型。

TI pSPICE 如何处理这些模型? 当我们想要打开 LTspice 模型时、屏幕上显示了一个密码。

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Imelda:

    请通过电子邮件与我联系、进一步了解该主题。