This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74501-Q1:是否能够通过12V@500W 极性/浪涌保护?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74501-Q1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252752/lm74501-q1-pass-the-12v-500w-polarity-inrush-protection

器件型号:LM74501-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1

您好!

我的客户的应用适用于12V 汽车、找到通过极性/浪涌保护的解决方案。

添加一些外部元件的 LM74501-Q1是否可以通过12V@500W 极性/浪涌保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    为了实现反极性保护和浪涌电流控制、您需要在背对背配置中使用两个 FET。 因此、您 将需要一个类似 LM74502-Q1的控制器、该控制器可以驱动两个 FET、如下所示。 该器件可为高电流应用并联驱动多个 FET、因此适合您的要求。