This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:最大引脚电流(RGE 封装)

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251535/tps1663-max-pin-current-rge-package

器件型号:TPS1663

大家好、我想知道您是否可以指定 TPS16630RGER 的最大引脚电流? 请注意、我指的不是器件的电流限制阈值、而是给定输入或输出引脚的最大电流。

如果一个输入或输出引脚保持悬空、并且全电流通过单个引脚而不是两个引脚、则与此相关。 非常感谢您的观看!

此致、

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、请在您回首时告诉我。

    顺便说一下、我的客户有另一个关于 此器件的 UL 2367的问题。 在数据表中、我们看到了以下内容:

    通过 UL 2367认证
    –文件号 E169910
    –RILIM≥3 kΩ

    但是、在 UL 网站上、我们看到"器件的最大额定电流限制可为5A。"

    如果 RILIM = 3 kΩ、则 ILIM = 18/3 = 6A。 尽管 UL 声明最大电流为5A、但这是否意味着该器件符合6A (或根据7.5电气特性最大电流为6.42A)的要求?

    此致、
    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、是否有以上原始问题的更新? 如果可用、我们只需了解单个输入/输出引脚是否可以支持>= 5A

    再次感谢、
    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tristan:

    请关闭我们将在电子邮件中讨论的主题、  

    此致!

    勒凯什