This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:输出电流要求

Guru**** 2633725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252796/tps65132s-output-current-requirement

器件型号:TPS65132S

在数据表中、它提到允许100%非对称。

->这是否意味着 VPOS 电流应小于 Vneg 输出电流的2倍?

->还是意味着我们不需要在 VPOS 和 Vneg 之间进行任何匹配的输出电流? 可以使用任何电流、但两者之间没有关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    VPOS 和 VNEG 的电流仅基于您的负载、不要求两者之间存在关系。

    Br

    帕特里克