This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:请确认 LP8556SQ-E08/NOPB (WQFN)支持 I2C 或 PWM 控制

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251974/lp8556-please-confirm-lp8556sq-e08-nopb-wqfn-supports-either-i2c-or-pwm-control

器件型号:LP8556

您好!  

这是对以下员额的澄清:

相关帖子:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946360/lp8556-lp8556-pwm-only/3497182?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP8556SQ-E08%25252FNOPB#3497182

您能否确认 LP8556SQ-E08/NOPB (WQFN)是否支持 I2C 或 PWM 控制?

数据表的器件部分显示"仅限 PWM"、但在引脚说明中有 I2C 引脚。

此致、

雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    如前所述、LP8556SQ-E08/NOPB (WQFN)可以同时支持 I2C 和 PWM。

    我能否知道哪个客户也在考虑使用此器件及其 EE?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    谢谢。 为什么 DS 建议非 I2C 系统使用 PWM、引脚排列采用 SDA/SCL?

    每个 PWM 和 I2C 是否有不同的引脚排列? 如果没有、如何对其进行配置?

    客户是 Edwards Lifesecism。  

    此致、

    雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    针对不希望数字接口对寄存器编程的客户、对不同版本进行了修整、在不同版本之间、引脚排列没有差异。

    Br

    帕特里克