This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:是否存在从10V 稳压辅助电源为 VCC 引脚供电的风险?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252056/lm5021-is-there-any-risk-to-power-vcc-pin-from-an-auxiliary-10v-regulated-supply

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

尊敬的专家:

我的客户正在设计基于 LM5021的直流/直流模块产品。 由于某种原因、他们 必须使用此器件、尽管它不能完全满足应用条件。 为了使器件适合应用、它们将 VIN 和 VCC 引脚短接在一起、并使用10V 稳压电源为这两个引脚供电、从而使输入由偏置线圈供电。 我了解此配置将禁用 VIN UVLO 功能。 它们通过外部电路实现 VIN UVLO。 此类配置是否存在任何其他风险? 数据表中有一条注释说"不建议将偏置绕组连接到 LM5021的 VCC 引脚。 这样做可能会导致设备无法正常运行或根本无法正常运行。"。 客户担心此类应用电路的可靠性、因此需要我们帮助他们进行验证。

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的耐心。 拥有一个带有外部电路的 VIN UVLO 应该没问题、但是、VCC 不能处理10V 的电压、因此在 VCC UVLO 上升为7V 时需要8.5V 线性稳压器。 通过将 VIN 和 VCC 引脚短接在一起并使用10V 稳压电路为其供电、客户很可能会损坏内部组件、因此我强烈建议 不要 这么做。 请告诉他们遵守数据表中的限制、以确保器件的可靠性。  

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ot 设计用于处理10V,

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的回复。

    我理解不建议这样做。 但这是他们在其中一个特定项目中使用此器件的唯一方法。

    您是否意味着在 VCC 上施加8.5V 电压且 VIN 正常? 允许的范围是多少?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我建议尝试使用不同的反激式控制器、它没有 UCC28C42 (UCC28C42数据表、产品信息和支持| TI.com)等启动电路。 这是他们为设计考虑的器件吗?  

    由于数据表首先针对 LM5021建议不采用此类设计、我想说他们的设计有多可靠。  

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。