This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:用于将 BQ25300的 BAT 接线直接提供给外部系统

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250154/bq25300-for-supplying-the-bat-wiring-of-the-bq25300-directly-to-an-external-system

器件型号:BQ25300
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

我正在使用 BQ25300为3000mA 电池充电电路

在这种情况下、将电源线直接添加到 BAT 部分作为向外部系统供电的路径时、是否需要采取任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是 :"将电源线直接添加到 BAT 部分、作为向外部系统供电的途径?" 是否将 VBUS 直接连接至电池?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不是 VBUS。
    电池接线-蓄电池

    BAT 接线- VSYS 接线(连接到外部微控制器)
    如果我使用诸如 FRAM 之类的配置、我应该注意什么
    我想确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  d/s 上具有外部电源路径的10.2.1典型应用和10.2.2典型应用。 有关 外部电源路径的更多信息、请参阅  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25611d.pdf 上的9.3.5.1窄 VDC 架构 。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    感谢您的答复。

    10.2.2典型应用的建议、因为
    通过将外部电源路径直接连接到 BAT 接线、
    这不是一个好主意?

    此外、在10.2.2典型应用
    如果我使用10.2.2典型应用配置、我想使用 Q4中使用的 FET 来
    如果您对要在10.2.2典型应用配置的 Q4中使用的 FET 有任何建议、请告知我们。
    (我们计划为 VSYS 提供大约1.5A~2A。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    请告诉我另外一点。
    BQ25300数据表中未提及窄 VDC 架构。
    我在 BQ25300数据表中找不到窄 VDC 架构的任何提及、但据说它根据相同的标准在 BQ25300中进行控制。
    可以说 BQ25300由同一标准控制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    如果 VBAT 线路上的电压由微控制器侧的 ADC 进行监控
    将 BAT 连接到外部电源路径而不是10.2.2中的配置、如 VSYS 所示
    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25300和 BQ25611D 的 NVDC 原理类似。 如果除了为电池充电外还需要 VSYS 来支持外部负载、则 建议使用具有外部电源路径的10.2.2典型应用。  

    谢谢。

    宁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后需要澄清的一点。

    假设 NVDC 原理要求并联连接时使用 FET 将电池与外部负载分开以便为电池充电、我是正确的、因为电池将无法正常充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解基本上是正确的。  

    谢谢。