This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1电路板启动

Guru**** 1462990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251386/lm5170evm-bidir-lm5170-q1-board-startup

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1

你好

1.我在应用中使用 EVM 板作为升压模式24/48V、一开始负载为7 Ω 时电压为24V、电流为2A、升压模式时没有闪光灯。 我根据用户指南进行了正确的跳线设置。 我可以通过示波器看到一些具有失真的波形。

2.启动电路板所需的最小电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    1.在输出电压为48V 时负载为7 Ω 时、输入电压为24V 时消耗的电流为~14A。 您需要设置超过14A 的电流限制来为电路板供电。

    2.我建议将电流限制设置为大于20A。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Feng Ji

    谢谢你的澄清,我不明白为什么14A 将绘制,如果我不错一个阶段它画48/7 = 6.8A 和两个阶段大约14A 是对吗?

    但输入电流远小于这值、对吧? 如何通过该 EVM 的电感电流纹波和输入电流公式精确计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    输入功率几乎与输出功率相同、因此它将从24V 输入生成13.6A 输出、输出电流为48V/6.8A。

    有关电流纹波、请参阅 LM5170-Q1数据表中的公式43。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢冯姬

    它现在已启动。 但在引脚 V48SN 和 V12SN 上、我无法接收输出和输入电压、我想 OVP 只是不足2伏?  

    在升压模式期间、我检查 LO PWM 周期是否具有峰值10伏的电压? 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    您可以在原理图中找到这些答案。

    V48SN 和 V12SN 是用于 OVP 的信号。

    VCC 的功率增加了10V、因此您将看到 LO 具有10V 的振幅。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Feng Ji

    但是、如何测量高压侧的实际输出电压呢? 因为我没有看到它的测试点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    您可以在 HV 连接器上测量 HV 电压。

    此致、

    冯志