This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:四相时间使用同步时钟

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, CD74HC4017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246912/lm5122-q1-four-phase-time-use-synchronous-clock

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122CD74HC4017

尊敬的

   具有四相时间的 LM5122必须使用同步时钟,如果四相功率太高,成本高,可以使用三相, 任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    可以、您可以使用3个相位、但全部3个相位在同一个时钟上运行、或者您需要与外部120度相移信号同步。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brigitte、您好

    以及 如何在 SCH 中连接三相?、感谢您提前学习

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    您指的是原理图的哪个部分?

    您可以查看一下这个六相设计、其中删除了三相: TIDM960.PDF

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     谢谢 Brigitte 回复

       我们需要使用 LTC555时钟输出驱动频率至 TIDM960.PDF 中显示的十进制计数器、设计并实现120度相移外部信号同步

         CD74HC4017、相移、电流 CD74HC4017输出001 010 011 100 101等实现不同的 LM5122以产生不同步(时差)工作、从而实现相位差、然后不同的相位信号叠加以形成最大输出功率? 我不 ,原则 谢谢


    e2e.ti.com/.../tidm960_5F00_LM5122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    这是一个  使用一个 CD74HC4017的6分频电路。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,4017根据 LM5122进行输出控制、不同的 LM5122将在同一时间内工作,它们将输出最大功率,、但如何 保证它们的相位  差是120 °,、而不是90°或其他等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    对于此  10分频电路、相位为36°。

    对于  6分频 电路、相位为60°。

    此致、

    冯志