This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:寻找具有宽输入范围的并联电压基准

Guru**** 2503055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431A, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252861/lm431-looking-for-shunt-voltage-references-with-wide-input-range

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件:TLVH431A

团队好-我正在寻找并联电压基准、以便在输出电压= 5V 的51V/48V 输入电压轨上使用。 我需要30至50mA 的电流。 在查看 TI 页面时、我见到了  TLVH431A 和 LM431。  这是因为我具有更高的 Vin。 您能提供选项吗? 工作的电感器。

提前感谢

卡维塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cavitha:

    TL431 应该很适合您。 它最多可以处理100mA。 如果电阻器的大小必须正确、它可以支持您的电压。  

    使用此电路:

    假设所需的 VKA = 5V 且 Vref = 2.495V、那么 R1和 R2都可以为10k 欧姆。 得出的输出电压为4.99V。

    输入电阻必须至少允许1mA 但不允许超过100mA。 对于50mA 的最大电流要求、通过电阻器的电流可以是51mA 到100mA。

    在 Rin (max)=(48V-5V)/0.051A = 843 欧姆之间选择一个电阻值。 Rin (min)=(51V-5V)/0.1A = 460 Ω。

    此致!

    沃尔特