请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM431 主题中讨论的其他器件:TLVH431A、
团队好-我正在寻找并联电压基准、以便在输出电压= 5V 的51V/48V 输入电压轨上使用。 我需要30至50mA 的电流。 在查看 TI 页面时、我见到了 TLVH431A 和 LM431。 这是因为我具有更高的 Vin。 您能提供选项吗? 工作的电感器。
提前感谢
卡维塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cavitha:
TL431 应该很适合您。 它最多可以处理100mA。 如果电阻器的大小必须正确、它可以支持您的电压。
使用此电路:
假设所需的 VKA = 5V 且 Vref = 2.495V、那么 R1和 R2都可以为10k 欧姆。 得出的输出电压为4.99V。
输入电阻必须至少允许1mA 但不允许超过100mA。 对于50mA 的最大电流要求、通过电阻器的电流可以是51mA 到100mA。
在 Rin (max)=(48V-5V)/0.051A = 843 欧姆之间选择一个电阻值。 Rin (min)=(51V-5V)/0.1A = 460 Ω。
此致!
沃尔特